Validierung der Langzeitzuverlässigkeit selbstbalancierender Superkondensatoren

ABSTRACT
Es dürfte nicht überraschen, dass Superkondensatoren bei passiven Komponenten auf Platinenebene immer beliebter werden. Schließlich weisen diese Energiespeichergeräte aufgrund ihrer extrem hohen Kapazität in Kombination mit einem sehr niedrigen äquivalenten Serienwiderstand (ESR) eine außergewöhnliche Fähigkeit zur Impulsbelastbarkeit auf. Mit dieser wachsenden Nachfrage geht jedoch auch ein erhöhter Bedarf an Zuverlässigkeitstests für Superkondensatoren einher, um die Ausfallraten der Komponenten genau zu bestimmen, die eine entscheidende Rolle bei der Beseitigung von… spielen.
RELEASE
TechTimes.in
VERÖFFENTLICHT
August 17, 2020
ARTIKEL-LINK
https://timestech.in/validating-the-long-term-reliability-of-self-balancing-supercapacitors/