FALLSTUDIE
EINFÜHRUNG

Die Rinderindustrie ist von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung, insbesondere bei Rindern, die aufgrund ihrer Fleischqualität und der Marktnachfrage oft höhere Preise erzielen als andere Fleischsorten. Rinder tragen maßgeblich zur weltweiten Nahrungsmittelversorgung bei und liefern wichtige Proteine. Die Preise für Rinder können je nach Rasse, Alter, Gewicht, Gesundheitszustand, Marktbedingungen und sogar geografischer Lage stark variieren. Im Durchschnitt können die Preise für Rinder bis zu über tausend Dollar pro Stück betragen, wobei erstklassige Rinderrassen oder bestimmte hochwertige Tiere deutlich mehr einbringen. Dieser wirtschaftliche Wert sichert den Lebensunterhalt entlang der gesamten Lieferkette, darunter bei Landwirten, Viehzüchtern, Fleischverarbeitern und Händlern.

Mit Viehvermögen verbundene Risiken:

Rinderzüchter sind mehreren Risiken ausgesetzt, die ihre Rentabilität und ihren Vermögenswert beeinträchtigen können:

  • Krankheit: Krankheitsausbrüche können Herden zerstören und zu finanziellen Verlusten durch Behandlungskosten, verringerter Produktivität und Sterblichkeit führen.
  • Verlust: Insbesondere in großen, abgelegenen Weidegebieten kann es zu Verlusten durch Diebstahl, Raubtiere oder einfach durch Verirren kommen.
  • Andere Risiken: Zu den weiteren Risiken zählen Naturkatastrophen (Überschwemmungen, Dürren, Brände), Marktschwankungen, steigende Futterkosten und regulatorische Änderungen, die sich auf die Viehhaltung auswirken.

Genau bei der Bewältigung dieser Herausforderungen sind technologische Innovationen von unschätzbarem Wert. Lösungen wie die intelligente Ohrmarke 701x xTpro ermöglichen eine proaktive Überwachung der Gesundheit und des Standorts von Rindern. So lassen sich potenzielle Bedrohungen in beherrschbare Situationen verwandeln und Landwirte erhalten mehr Kontrolle und Sicherheit.

Transformation der Viehhaltung mit satellitengestützter Intelligenz

701x, ein Unternehmen für Präzisionsviehtechnologie mit Sitz in North Dakota, revolutioniert die Rinderindustrie mit seinem xTpro Smart Tag – einem bahnbrechenden Tool, das mithilfe eines robusten, kompakten Geräts, das am Ohr des Rinds selbst angebracht wird, Echtzeitinformationen zur Tiergesundheit, zur Fortpflanzungsleistung und zum Standort liefert.

Durch die Zusammenarbeit mit Skylo und KYOCERA AVX hat 701x einen Durchbruch in der Fernverwaltung von Nutztieren erzielt. Der xTpro funktioniert über die Grenzen herkömmlicher Mobilfunknetze hinaus und eröffnet neue Möglichkeiten für die Fernverwaltung von Nutztieren weltweit. Das Ergebnis dieser innovativen Zusammenarbeit ist ein Gerät, das nicht nur robust und kompakt, sondern auch transformativ ist, insbesondere in Gebieten mit eingeschränkter Konnektivität.

Diese Partnerschaft war ausschlaggebend für die Entwicklung eines robusten, leichten und hochintegrierten Geräts, das die Zukunft der Landwirtschaftsbranche, in der es nur wenige Konnektivitätsoptionen gibt und jedes Gramm Hardware zählt, neu gestaltet.

Kundenhintergrund: 701x

701x mit Hauptsitz in North Dakota ist dafür bekannt, alte Herausforderungen in der Rindfleisch-Lieferkette mithilfe modernster Technologien wie Edge AI und Satellitenkonnektivität zu lösen und die Viehzucht ins 21. Jahrhundert zu bringen. Mit einer Produktpalette für gewerbliche Erzeuger, Zuchtviehproduzenten und Zuchtverbände zielt 701x darauf ab, bessere Daten, schnellere Entscheidungen und letztlich eine nachhaltigere Viehwirtschaft zu liefern.

Mit seinem Flaggschiff, dem intelligenten Ohranhänger xTpro, ermöglicht 701x eine Überwachung des Viehbestands rund um die Uhr, ohne auf eine Mobilfunk- oder WLAN-Infrastruktur angewiesen zu sein – eine wesentliche Funktion in ländlichen Gebieten, in denen eine solche drahtlose Infrastruktur oft nicht verfügbar oder zu teuer ist.


DIE HERAUSFORDERUNG | Echtzeit-Viehverfolgung in abgelegenen Umgebungen

Mobilfunkbetreiber und -netzwerke konzentrieren sich darauf, wo sich Menschen aufhalten und wohin sie gehen. Viehzüchter arbeiten oft in weitläufigen, abgelegenen Gebieten außerhalb großer Ballungszentren, wo die Mobilfunkabdeckung uneinheitlich oder gar nicht vorhanden ist. Herkömmliche Viehüberwachungssysteme sind durch diese mangelnde Konnektivität eingeschränkt, sodass die Züchter auf ineffiziente Beobachtungen und Vermutungen angewiesen sind, anstatt das Potenzial von Big Data zu nutzen.

701x wollte dieses Problem lösen und entwickelte eine intelligente Ohrmarke, die zuverlässige Echtzeitdaten zu Standort, Fortpflanzungsaktivität und Gesundheitszustand liefert – in großem Umfang und von überall. Die Entwicklung eines satellitengestützten, ultrakompakten und energieeffizienten Geräts, das klein genug für eine Ohrmarke ist, stellte jedoch eine erhebliche technische Herausforderung dar.

DIE LÖSUNG | Skylo-Satellitenkonnektivität und KYOCERA AVX-Antenneninnovation

Um die Konnektivitätsprobleme zu lösen, hat 701x die Non-Terrestrial Network (NTN)-Technologie von Skylo in den xTpro-Tag integriert. Das globale Satellitennetzwerk von Skylo gewährleistet eine zuverlässige, stromsparende Konnektivität selbst auf den entlegensten Weideflächen.

Ein entscheidender Faktor für diese Innovation war die Partnerschaft mit KYOCERA AVX, dessen Antennendesign-Team die Entwicklung des xTpro vom Konzept bis zur endgültigen Qualifikation maßgeblich unterstützte. In enger Zusammenarbeit mit dem Entwicklungsteam von 701x lieferte KYOCERA AVX eine vollständig maßgeschneiderte All-in-One-Antenne, die LTE-, GNSS- und NTN-Satellitenbänder unterstützt – und das alles in einem kleinen, leichten Formfaktor, ideal für tragbare Geräte für Tiere.

Intelligentere Viehverfolgung: Leicht, solarbetrieben und satellitenfähig

Der 701x xTpro-Tag verfolgt Nutztiere kontinuierlich ohne zusätzliche Ausrüstung. Dieser Tag muss nicht manuell auf Satelliten ausgerichtet werden, um eine Verbindung herzustellen, und benötigt keine Basisstation oder Antenne. Er bewegt sich mit den Nutztieren mit und stört deren tägliche Bewegungen nicht. Rinder reagieren sehr empfindlich auf Gegenstände, die an ihren Ohren hängen. Daher sind viele handelsübliche Lösungen zur Anlagenverfolgung zu schwer, um in ein geeignetes Format integriert zu werden. 701x hat viel Zeit darauf verwendet, das richtige Gewicht für seinen Tag zu finden. Zwar gibt es keine strengen Gewichtsanforderungen, aber bei an Tieren montierter Technologie ist kleiner immer besser! Der xTpro-Tag wiegt 51.5 Gramm, also etwa so viel wie ein großes Ei. Diese Lösung musste außerdem energieeffizient sein. Es gibt keine Garantie dafür, dass sich eine Kuh jeden Tag mit der Solarzelle in der Sonne positioniert. Daher musste das Energiemanagement des Tags optimiert werden, damit er auch bei minimaler Aufladung über einen langen Zeitraum betriebsbereit bleibt.

Mit 60 mm Breite, 185 mm Höhe und 25 mm Dicke im aufgeklappten Zustand (etwa so groß wie ein Sonnenbrillenetui) ist dieser Tag nicht nur klein, leicht und kompakt, sondern verfügt auch über ein intelligentes Feature-Backoff-System, das trotz widriger Wetterbedingungen viele Tage lang nützliche Informationen und Daten liefern kann. Dieser Formfaktor umfasst ein 250-MW-Solarpanel und eine Batterie. Das bedeutet, dass der Tag über einen Monat lang in völliger Dunkelheit liegen müsste, bevor er in den Ruhezustand wechselt und auf seine Aufladung wartet.

DAS ERGEBNIS | Skalierbare, satellitengestützte Viehbestandsinformationen

Die Integration der Skylo-Konnektivität und der maßgeschneiderten Antenne von KYOCERA AVX eröffnet 701x und Viehzüchtern weltweit neue Möglichkeiten der Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit. Mit dem nun Skylo-zertifizierten xTpro-Tag können Landwirte ihren Viehbestand in Echtzeit überwachen – überall dort, wo es freien Himmel gibt.

Die Vorteile liegen auf der Hand: intelligentere Viehzucht, geringere Verluste und mehr Tierwohl. Landwirte haben nun rund um die Uhr Zugriff auf Standort, Reproduktionsleistung und Gesundheitstrends, ohne jemals einen Fuß auf die Weide setzen zu müssen. Damit ist die Viehwirtschaft im Zeitalter der vernetzten Intelligenz angekommen.

Die Partnerschaft zwischen 701x, Skylo und KYOCERA AVX zeigt, was möglich ist, wenn Satellitenkonnektivität und intelligente Technik zusammenkommen, um reale Probleme zu lösen und grundlegende Veränderungen voranzutreiben – Ohrmarke für Ohrmarke.

Ermöglicht drahtlose Konnektivität

Entdecken Sie unsere führenden Antennenlösungen

AKTUELLE ANTENNEN-NEWS

Das neue KYOCERA AVX Antenna Integrator Studio wurde entwickelt, um den Antennenauswahlprozess für HF-Antennen zu vereinfachen, zu beschleunigen und zu optimieren.
Die vorliegende Arbeit stellt die neueste Literatur zu NTN-Antennen (Nicht-terrestrisches Netzwerk) vor und bietet einen umfassenden Überblick über Lösungen, die eine zuverlässige Satellitenverbindung ermöglichen…
Fallstudie – Ein robustes, leichtes Gerät für anspruchsvolle Ortungsaufgaben – Abeeway, eine Erfolgsgeschichte eines Kunden ...
Laden...