Kyocera möchte allen, die Dr. Inamori sein Leben lang unterstützt und ihm Freundschaft erwiesen haben, seinen aufrichtigen Dank aussprechen. Eine private Totenwache und Beerdigung, hauptsächlich im engsten Familienkreis, wurden abgehalten. Diese Ankündigung erfolgte nach Abschluss der Trauerfeierlichkeiten.
Bitte beachten Sie, dass die Familie von Dr. Inamori die Trauernden respektvoll darum bittet, von Beileidsbesuchen, Beileidstelegrammen, Kondolenzgeldangeboten, Trauerspenden usw. abzusehen. Wir danken Ihnen aufrichtig für Ihr Verständnis bezüglich dieser Vorkehrungen.
Zu einem späteren Zeitpunkt ist eine offizielle Gedenkfeier des Unternehmens geplant.
HINWEIS
- Name des Verstorbenen: Kazuo Inamori
- Geburtsdatum: 30. Januar 1932 (Alter 90)
- Geburtsort: Stadt Kagoshima, Präfektur Kagoshima, Japan
- Datum des Todes: 8. August 25, 24:2022 Uhr
- Todesursache: Natürliche Ursachen
Über Kazuo Inamori
Kazuo Inamori wurde 1932 in Kagoshima, Japan, geboren.
Er schloss 1955 sein Studium an der Universität Kagoshima mit einem Bachelor of Engineering ab und trat Shofu Industries bei, einem Isoliermaterialhersteller in Kyoto. Im April 1959 gründete er mit einer Investition von 3 Millionen Yen von Bekannten die Kyoto Ceramic Co., Ltd. (heute Kyocera Corporation). Er war Präsident und Vorsitzender des Unternehmens bis 1997, als er den Titel des Gründers und Ehrenvorsitzenden annahm.
Als Japans Telekommunikationsbranche 1984 dereguliert wurde, ergriff Inamori schnell die Initiative, gründete die DDI Corporation und wurde Vorstandsvorsitzender des Unternehmens. Im Oktober 2000 fusionierte DDI mit KDD und IDO zur KDDI Corporation. Inamori war Ehrenvorsitzender der KDDI und wurde im Juni 2001 zum Ehrenberater ernannt.
Im Februar 2010 wurde Inamori Vorsitzender von Japan Airlines („JAL“, jetzt Japan Airlines Co., Ltd.), um den Betrieb des Unternehmens nach dem Konkurs wieder aufzubauen. Nach seiner Tätigkeit als Repräsentanter Direktor und Vorsitzender wurde er im Februar 2012 Ehrenvorsitzender und im April 2015 Ehrenberater.
1984 gründete Inamori mit einer persönlichen Stiftung die gemeinnützige Inamori Foundation und war bis Juni 2019 deren Präsident. Danach änderte er seinen Titel in Gründer. Gleichzeitig rief er den Kyoto-Preis ins Leben, eine internationale Auszeichnung, die die Inamori Foundation jedes Jahr im November vergibt, um Einzelpersonen und Gruppen weltweit auszuzeichnen, die herausragende Beiträge zur Verbesserung der Weltgemeinschaft und der Menschheit geleistet haben.
Darüber hinaus hatte er mehrere Ämter außerhalb der Geschäftswelt inne, darunter Ehrenvorsitzender der Industrie- und Handelskammer von Kyoto, ausländisches Mitglied der Königlich Schwedischen Akademie der Technischen Wissenschaften, emeritierter Treuhänder der Carnegie Institution of Washington und ausländischer Mitarbeiter der National Academy of Engineering in den USA.
Zu seinen ehrenamtlichen Tätigkeiten gehörte auch die Leitung von Seiwajyuku, einer privaten Managementschule mit 104 Standorten weltweit (davon 48 außerhalb Japans). Als Direktor von Seiwajyuku lehrte Inamori von 15,000 bis 1983 seine Managementphilosophie an rund 2019 Geschäftsinhaber und Unternehmer weltweit.
Weitere Informationen zu Kazuo Inamori
Offizielle Website von Kazuo Inamori: https://global.kyocera.com/inamori/