AC-Abschluss für Signalbusse
Geschrieben von: Ben Smith
Abstract:
Die vorherrschende Richtung des modernen elektronischen Systemdesigns ist höhere Geschwindigkeit und Effizienz. Das bedeutet nicht, dass Effizienz in früheren Designs kein Thema war, aber mit zunehmenden Taktraten können viele Elemente, die einst als ideal angesehen wurden, nicht mehr auf diese Weise behandelt werden. Designer digitaler Systeme stehen vor kritischen Problemen bei der Aufrechterhaltung der Signalintegrität und dem Ausgleich zahlreicher anderer hemmender Faktoren. Einer der vielleicht bedrohlichsten nicht idealen Effekte ist bei der Signalübertragung über Busleitungen zu beobachten. Vorbei sind die Zeiten, in denen eine Spur Metall als verlustfreies Element angesehen werden konnte. Die heutigen Hochgeschwindigkeitsbusse erfordern eine gründliche Bewertung mithilfe von Übertragungsleitungstechniken. Faktoren wie Ausbreitungsverzögerungen, Signalreflexionen und Stromverbrauch müssen beim Entwurf digitaler Hochgeschwindigkeitssysteme berücksichtigt werden. Eine effektive Signalleitungsterminierung maximiert die Leistung des gesamten Systems, indem sie die Signalintegrität verbessert und gleichzeitig alle anderen Einschränkungen einhält. Die in diesem Dokument behandelte Terminierungstechnik ist die AC-Terminierung, bei der einfach ein Widerstand in Reihe mit einem Kondensator an Masse angeschlossen wird.
TECHNISCHES PAPIER HERUNTERLADEN
Die vorherrschende Richtung des modernen elektronischen Systemdesigns ist höhere Geschwindigkeit und Effizienz. Das bedeutet nicht, dass Effizienz in früheren Designs kein Thema war, aber mit zunehmenden Taktraten können viele Elemente, die einst als ideal angesehen wurden, nicht mehr auf diese Weise behandelt werden. Designer digitaler Systeme stehen vor kritischen Problemen bei der Aufrechterhaltung der Signalintegrität und dem Ausgleich zahlreicher anderer hemmender Faktoren. Einer der vielleicht bedrohlichsten nicht idealen Effekte ist bei der Signalübertragung über Busleitungen zu beobachten. Vorbei sind die Zeiten, in denen eine Spur Metall als verlustfreies Element angesehen werden konnte. Die heutigen Hochgeschwindigkeitsbusse erfordern eine gründliche Bewertung mithilfe von Übertragungsleitungstechniken. Faktoren wie Ausbreitungsverzögerungen, Signalreflexionen und Stromverbrauch müssen beim Entwurf digitaler Hochgeschwindigkeitssysteme berücksichtigt werden. Eine effektive Signalleitungsterminierung maximiert die Leistung des gesamten Systems, indem sie die Signalintegrität verbessert und gleichzeitig alle anderen Einschränkungen einhält. Die in diesem Dokument behandelte Terminierungstechnik ist die AC-Terminierung, bei der einfach ein Widerstand in Reihe mit einem Kondensator an Masse angeschlossen wird.