Analyse des Leckstroms von Festtantalkondensatoren
Geschrieben von: RW Franklin
Abstract:
Der Leckstrom eines Festkörper-Tantalkondensators ist die Summe mehrerer unabhängiger Faktoren. Durch Leckstrommessungen unter verschiedenen Testbedingungen kann ein gewisser Grad an Trennung dieser Stromkomponenten erreicht werden, sodass die relative Bedeutung der Faktoren, die zu einem hohen Leckstrom führen, beurteilt werden kann. Es gibt einen Hintergrundstrom, der direkt mit der dielektrischen Absorption zusammenhängt und zum Verlustfaktor des Kondensators beiträgt. Es handelt sich nicht um einen echten Leckstrom. Zusätzlich zu diesem Absorptionsstrom gibt es andere Komponenten, von denen die meisten im Wesentlichen den Großteil des Dielektrikums umgehen. Dies können Feuchtigkeits- oder Mangandioxidspuren oder Durchschlagstellen in der dielektrischen Schicht sein. Diese typischen Verhaltensmuster werden ausführlich beschrieben.
TECHNISCHES PAPIER HERUNTERLADEN
Der Leckstrom eines Festkörper-Tantalkondensators ist die Summe mehrerer unabhängiger Faktoren. Durch Leckstrommessungen unter verschiedenen Testbedingungen kann ein gewisser Grad an Trennung dieser Stromkomponenten erreicht werden, sodass die relative Bedeutung der Faktoren, die zu einem hohen Leckstrom führen, beurteilt werden kann. Es gibt einen Hintergrundstrom, der direkt mit der dielektrischen Absorption zusammenhängt und zum Verlustfaktor des Kondensators beiträgt. Es handelt sich nicht um einen echten Leckstrom. Zusätzlich zu diesem Absorptionsstrom gibt es andere Komponenten, von denen die meisten im Wesentlichen den Großteil des Dielektrikums umgehen. Dies können Feuchtigkeits- oder Mangandioxidspuren oder Durchschlagstellen in der dielektrischen Schicht sein. Diese typischen Verhaltensmuster werden ausführlich beschrieben.