AVX präsentiert und stellt auf der APEC 2019 aus

Neben einem Ausstellerseminar zur Austauschbarkeit von MLCCs und Tantalkondensatoren in Anwendungen mit hoher Kapazität präsentiert AVX sein umfangreiches Portfolio an Tantal-, Keramik-, Leistungsfilm- und Superkondensatoren, die sich ideal für den Einsatz in zahlreichen Märkten eignen, darunter Industrie, Militär, Raumfahrt, Energie, Verbraucher, Telekommunikation, Medizin und mehr.

FOUNTAIN INN, SC (11. März 2019) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von fortschrittlichen elektronischen Komponenten und Verbindungs-, Sensor-, Steuerungs- und Antennenlösungen, präsentiert und stellt aus auf APEC 2019, das vom 17. bis 21. März in Anaheim (Kalifornien) stattfindet und den Teilnehmern fünf volle Tage mit technischen Sitzungen bietet, in denen Themen behandelt werden, die für Ingenieure in der angewandten Leistungselektronikbranche sowohl von unmittelbarem als auch von langfristigem Interesse sind.

Chris Reynolds, Technischer Marketingmanager bei AVX Tantalum, wird einen APEC-Vortrag halten. Ausstellerseminar Präsentation zum branchenweiten Mangel an MLCC-Komponenten und möglichen Lösungen: „Austauschbarkeit von MLCC und Tantal-Elektrolytkondensatoren in Anwendungen mit hoher Kapazität“, Dienstag, 1. März, um 30:19 Uhr in Raum 212AB.

Reynolds wird außerdem mehrere Kollegen bei Stand # 832 in der APEC Exposition Hall vom 18. bis 20. März, um den Besuchern die Funktionen und Vorteile des umfangreichen AVX-Portfolios an hochzuverlässigen Leistungskomponentenlösungen vorzustellen. Zu den Höhepunkten der Ausstellung zählen zwei neue Tantalkondensatorprodukte: die TWA M39006-Serie und die F9H-Serie, mehrere kürzlich veröffentlichte Produktserien, darunter Tantalkondensatoren, Tantal-Superkondensatoren und MLCCs, sowie eine Auswahl beliebter und praxiserprobter Leistungskomponentenlösungen.

Neue AVX-Leistungskomponenten auf der APEC 2019

AVXs neue TWA M39006 Serie - Nasselektrolyt-Tantalkondensatoren sind nach MIL-PRF-39006/33A zertifiziert und liefern hochzuverlässige, hochohmige Leistung in rauen Umgebungen in den Bereichen Militär, Verteidigung, Avionik und Industrie, einschließlich Satelliten, DC/DC-Stromversorgungen, Stromrichtern, Energiespeichern und Impulsstromkreisen. Ausgestattet mit einem zylindrischen, axial bedrahteten Gehäuse mit einem hermetisch abgedichteten, verschweißten Tantalbecher und einer Stiftleiste, die Umweltgefahren wie Stößen, Vibrationen und Temperaturen von -55 °C bis +125 °C standhält, sowie einem einzigartigen Kathodensystem, das beeindruckend hohe CV/cc und stabile elektrische Parameter liefert, bietet die Serie hochzuverlässige Leistung in Nennspannungen von 25 bis 75 V, Kapazitätswerten von 470 bis 1800 µF und Gehäusegrößen T3 und T4 mit Zuverlässigkeit der Stufe M (d. h. Ausfallraten von 1 % pro 1,000 Stunden).

Weitere AVX-Stromversorgungskomponentenlösungen auf der APEC 2019

  • AVXs Leistungsfolienkondensatoren der Serien FHC1 und FHC2, die Strom- und Spannungsschwankungen glätten und filtern und verhindern, dass Welligkeitsströme die Stromquellen erreichen, um Wechselrichter mit hoher Leistungsdichte in Anwendungen in den Bereichen Automobil, Industrie, Medizin, Militär/Luftfahrt, Verbraucher, Kommunikation und alternative Energien zu schützen.
  • AVXs Superkondensatoren der SCC-Serie und Superkondensatormodule der SCM-Serie, die eine sehr hohe Kapazität mit einem sehr niedrigen ESR und einer Lebensdauer von über 50,000 Zyklen kombinieren, um hervorragende Impulsbelastbarkeitseigenschaften zu erreichen, und allein oder in Verbindung mit Primär- oder Sekundärbatterien in den Halte-, Energiegewinnungs- und Impulsstromkreisen verschiedener Industrie-, Verbraucher- und Telekommunikationsanwendungen verwendet werden können.

„APEC ist die wichtigste jährliche Veranstaltung für alle, die in der Leistungselektronikbranche tätig sind“, sagte Reynolds. „Wir nehmen seit vielen Jahren aktiv an dieser Konferenz teil und freuen uns sehr auf die diesjährige Konferenz, da es immer viele großartige technische Präsentationen und Networking-Möglichkeiten gibt. Außerdem bietet uns die Expo eine hervorragende Gelegenheit, sowohl aktuellen als auch potenziellen Kunden unsere neuesten Leistungskomponentenlösungen vorzustellen, die immer unter Berücksichtigung der neuesten Designanforderungen der Branche entwickelt werden, wenn sie nicht speziell zur Lösung eines bestehenden Anwendungsproblems konzipiert sind.“

Zu den weiteren Höhepunkten der AVX-Ausstellung gehören eine Demonstration mit Superkondensatoren, eine große Auswahl an Musterkits, die die verschiedenen Produktportfolios des Unternehmens in den Bereichen Tantal, Keramik, Leistungsfilm und Superkondensatoren präsentieren, sowie mehrere Werbegeschenke als Dankeschön an die Besucher, die vorbeigekommen sind, um mit dem Engineering-Team zu plaudern.

Um einen Termin mit einem AVX-Vertreter auf der APEC 2019 zu vereinbaren, wenden Sie sich bitte an Christina Sandidge, PR-Spezialistin, BtB Marketing Communications, unter christina.sandidge@btbmarketing.com oder 919-872-8172.

Weitere Informationen zu AVX finden Sie unter Stand # 832 at APEC 2019, navigiere zu  www.avx.com, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn und Twitter, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.