FOUNTAIN INN, SC (4. Dezember 2015) — AVX Corporation, ein führender Hersteller von passiven Komponenten und Verbindungslösungen, hat den Elektra Award 2015 von Electronics Weekly für das passive und elektromechanische Produkt des Jahres für seine hermetisch versiegelten Hochspannungs-Polymer-Chipkondensatoren der TCH-Serie erhalten, die aufgrund ihrer Verpackung die weltweit erste effektive Polymerkondensatorlösung für Anwendungen mit hoher Zuverlässigkeit, Hochspannung und hohen Temperaturen waren, wie z. B. Automobil, Avionik, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung. Die Elektra European Electronics Industry Awards gelten als führende Werbeplattform zur Würdigung der Elektronikleistungen von Einzelpersonen und Unternehmen in ganz Europa und ehren die bemerkenswertesten neuen Produkte, Technologieinnovationen und Unternehmensleistungen des Jahres. Die Gewinner des Elektra Award 2015 wurden von einer unabhängigen Jury ausgewählt und bei einer Zeremonie am Dienstag, den 24. November 2015 im Lancaster London Hotel vorgestellt. Gordon Hoey, Tantal-Marketingmanager bei AVX Europe und Global Automotive, und Jan Petrzilek, F&E-Manager bei AVX Czech Republic, sro, waren anwesend und nahmen im Namen von AVX die Auszeichnung „Passives und elektromechanisches Produkt des Jahres 2015“ entgegen.
„Wir freuen uns sehr, dass wir unseren dritten Elektra Award für passive und elektromechanische Produkte des Jahres gewonnen haben. Dieser erneute Sieg bestätigt die beständige Fähigkeit unseres Designteams, außergewöhnliche Ideen zu entwickeln und diese in außergewöhnliche Produkte umzusetzen, die speziell darauf ausgelegt sind, die Herausforderungen unserer Kunden zu lösen, an denen es nie mangelt“, sagte Stanislav Zednicek, Entwicklungs- und Spezialprojektmanager bei AVX. „Im Geiste der Würdigung kontinuierlicher Innovation und Entwicklung möchte ich auch darauf hinweisen, dass unser Gewinner des Elektra Awards 2015 – unsere hermetisch versiegelten Hochspannungs-Polymer-Chipkondensatoren der TCH-Serie – in jüngsten Tests nicht nur eine 150-°C-Beständigkeit bewiesen hat, sondern auch das Potenzial für eine Nennspannung von 150 V und vielleicht sogar mehr, was ein weiterer Durchbruch in der Entwicklung von Festelektrolytkondensatoren wäre.“
Die hochzuverlässigen, hochspannungsfähigen Polymer-Chipkondensatoren der TCH-Serie von AVX wurden ursprünglich für die Europäische Weltraumorganisation (ESA) für Luft- und Raumfahrtanwendungen entwickelt. Sie sind hermetisch versiegelt in robusten, mit Inertgas gefüllten Keramikgehäusen, um Material- und Leistungseinbußen durch hohe Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit und Umgebungsatmosphäre zu vermeiden. Die Kondensatoren der TCH-Serie werden mit dem patentierten Q-Process von AVX hergestellt und geprüft und weisen eine hohe Zuverlässigkeit von bis zu 10,000 Stunden bei 85 °C und Nenntemperatur auf. Damit eignen sie sich ideal für den Einsatz in einer Vielzahl anspruchsvoller, unternehmenskritischer Anwendungen, darunter Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Impulsleistung und Stromversorgung. Die Serie zeichnet sich außerdem durch einen niedrigen ESR und geringe Leistungsreduzierung, niedrigen Leckstrom (0.1CV), hohen Welligkeitsstrom, hohe Kapazität (22 µF bis 680 µF) und die höchsten Spannungen (10-100 V) aller derzeit auf dem Markt erhältlichen SMD-Tantal-Polymerkondensatoren für die Raumfahrt aus.
Weitere Informationen zu den hermetisch versiegelten Polymer-Chipkondensatoren der TCH-Serie von AVX finden Sie unter werden auf dieser Seite erläutert um auf das Produktdatenblatt und den Katalog, Sicherheits- und Verpackungsinformationen, relevante technische Dokumente und Modellierungssoftware zuzugreifen. Für alle anderen Anfragen wenden Sie sich bitte an Kontakt aufnehmen, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644