Interview mit Bob Gourdeau „Leader in Highlight“ | Women in Electronics Radio

Virtuelles Seminar zur Kondensatorzuverlässigkeit | TJ Green Associates, LLC

 

Jackie Mattox, Gründerin und Präsidentin von WE, unterhält sich mit Bob Gourdeau, VP Sales Americas bei AVX. Bob beschreibt seinen Weg durch die Branche, auf dem er verschiedene Positionen innehatte und nun sein achtjähriges Jubiläum bei AVX feiert. Bob spricht über das Engagement und die Investitionen, die AVX in Frauen in Führungspositionen steckt, und spricht offen über die Herausforderungen, denen sich Frauen in einer reifen, männerdominierten Branche gegenübersehen. Bob beschreibt, wie wichtig es ist, Risiken einzugehen, um den besten Kandidaten für die Position einzustellen, und auch, wie ihm die wichtigsten Mentoring-Prinzipien, die ihm sein Vater früh vermittelte, bis heute, 8 Jahre später, auf seinem Karriereweg geholfen haben.

Jackie Mattox setzt das Gespräch mit Bob Gourdeau, einem Branchenveteranen, über wichtige Führungsdiskussionen im Vorfeld des Jahres 2021 und darüber hinaus fort. Bob beleuchtet einige wichtige Führungsprinzipien, wie z. B. „Tu immer das Richtige. Man weiß nie, wer zusieht.“ Bob betont die Bedeutung einer Diversitätsmentalität in der gesamten Organisation durch die Umsetzung durch Rechenschaftsmaßnahmen, die direkt mit der Vergütung verknüpft sind, aktualisierte Unternehmensrichtlinien und HR-Verfahren, die die Rekrutierung und Bindung vielfältiger Talente unterstützen. Hören Sie sich Bobs Liste der 10 Dinge an, die jeder aufstrebende Leiter tun kann, um seine Karriere voranzutreiben, ohne dass er Talent braucht, und seine wichtigsten Erkenntnisse auf seinem eigenen Weg. Er spricht auch über AVX als stabiles und agiles Unternehmen mit einem positiven Wachstumsplan für unsere moderne, sich ständig weiterentwickelnde Welt.

Hören Sie den Podcast