KYOCERA AVX steuerte mehrere Komponenten zum Mondrover Pragyaan bei, darunter gestapelte oberflächenmontierte Kondensatoren der TCH-Serie, die als erste Polymerkondensatoren jemals bei einer Weltraummission zum Einsatz kamen.
FOUNTAIN INN, SC (24. Oktober 2023) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller fortschrittlicher elektronischer Komponenten, die technologische Innovationen beschleunigen und eine bessere Zukunft schaffen sollen, gibt stolz bekannt, dass es mehrere Schlüsselkomponenten für die historische Mondmission Chandrayaan-3 der Indian Space Research Organization (ISRO) geliefert hat.
Am 23. August 2023 festigte die Vikram-Landefähre der Chandrayaan-3-Mission Indiens Status als erstes Land, das eine Raumsonde in der Nähe des Südpols des Mondes weich landete, und als viertes Land, dem eine Mondlandung gelang. Die Landefähre setzte auch den Mondrover Pragyaan der ISRO aus und beteiligte sich an seiner Mission, die Geologie des Mondes zu untersuchen, seine potenziellen Wasserressourcen zu ermitteln und seine Eignung für zukünftige menschliche Erkundungen zu bewerten.
KYOCERA AVX steuerte mehrere Komponenten zum Mondrover Pragyaan bei, darunter gestapelte oberflächenmontierte Tantal-Polymer-Kondensatoren der TCH-Serie, die speziell auf die ISRO-Spezifikationen zugeschnitten waren, Miniatur- CWR15 MIL-PRF-55365/12 Tantal-Chipkondensatoren zur Verkleinerung von Militär- und Luftfahrtschaltkreisen, hohe Kapazität und niedriger ESR TES-Serie ESCC QPL Tantal-Chipkondensatoren, Weltraumniveau TAZ-Serie/CWR29 MIL-PRF-55365/11 geformte Tantal-Chipkondensatoren und hochzuverlässige MLCCs und EMI-Durchführungsfilter.
KYOCERA AVX begann 2015 mit der Entwicklung der gestapelten oberflächenmontierbaren Tantal-Polymer-Kondensatoren der TCH-Serie (TCHS) nach ISRO-Spezifikationen und brachte die Serie 2016 auf den Markt. Die TCHS-Serie basiert auf dem gleichen Hochspannungs- und Niedrig-ESR-Design wie ihre hochzuverlässige Kondensatoren der TCH-Serie. Beide haben ein hermetisch versiegeltes Keramikgehäuse, das mit leitfähigen Polymerelektroden ausgestattet ist, aber die TCHS-Serie liefert die von der ISRO geforderte 44µF/100V-Fähigkeit, indem zwei 22µF/100V-Teile gestapelt werden, um eine hohe CV-Leistung bei gleichem Platzbedarf wie einschichtige Geräte zu erreichen. Sie weist außerdem die gleiche Stabilität, Zuverlässigkeit und geringe Leckage wie die Standard-TCH-Serie auf, jedoch mit bemerkenswert niedrigen ESR-Werten.
Die für den Einsatz im Mondrover Pragyaan entwickelten Kondensatoren der TCHS-Serie sind für Betriebstemperaturen von -55 °C bis +125 °C ausgelegt und weisen eine ausgezeichnete Stabilität in Umgebungen mit Umgebungsatmosphäre auf. Sie verfügen außerdem über die höchste Nennspannung aller auf dem Markt erhältlichen Polymerkondensatoren in Weltraumqualität, was sie ideal für Stromversorgungen und Überbrückungs-, Leistungsfilter- und Impulsleistungsschaltungen in der Luft- und Raumfahrt, der Verteidigung und anderen hochzuverlässigen Anwendungen mit Anforderungen an hohe Kapazität, niedrigen ESR und lange Lebensdauer macht.
Um die Eignung für hochzuverlässige Anwendungen sicherzustellen, werden die Kondensatoren der TCHS-Serie mit dem patentierten Q-Process von KYOCERA AVX geprüft, das Komponenten mit Betriebsinstabilität oder übermäßigen Parameterverschiebungen effektiv ausschließt, und zwar während des ESA- und NASA-Qualifizierungsprozesses. Die Serie ist auch mit Stoßstromprüfung und anderen Tests erhältlich, die auf den hochzuverlässigen Prüfanforderungen von ESA, NASA und MIL basieren.
Bevor die Kondensatoren der TCHS-Serie im Mondrover Pragyaan eingesetzt wurden, wurden sie in mehreren anderen Weltraumprojekten verwendet, um ihre Robustheit, Zuverlässigkeit und Leistung unter Beweis zu stellen.
Die meisten der 44 Kondensatoren der TCHS-Serie, die im Mondrover Pragyaan der ISRO verwendet werden, wurden in die Stromkarte integriert, um die Elektronikbox mit Energie zu heizen, die vom eingebauten Solarpanel geliefert wird. Dies war für den Missionserfolg von entscheidender Bedeutung, da die Elektronikbox die Instrumente enthält, die die chemische Zusammensetzung der Mondoberfläche analysieren, den Mondboden und die Mondsteine untersuchen, die Ionen, die Elektronendichte und die thermischen Eigenschaften der Mondoberfläche in der Nähe des Südpols messen und Solarenergie an die Rover-Räder übertragen sollen.
„Wir sind sehr stolz, ein kleiner Teil der historischen Mondmission Chandrayaan-3 der indischen Weltraumforschungsorganisation zu sein“, sagte Allen Mayar, Global Product Manager – Elektrolytkondensatoren, KYOCERA AVX. „Die Entwicklung von weltraumtauglichen Komponenten, die nachweislich anspruchsvolle Anwendungs-, Zuverlässigkeits- und behördliche Anforderungen erfüllen, ist eine technische Meisterleistung. Daher sind wir sehr stolz, dass unsere gestapelten TCH-Produkte ihre erste kritische Mission erfüllen.“
Mayar fuhr fort: „KYOCERA AVX hat eine lange Tradition in der Entwicklung elektronischer Komponenten, die nachweislich die höchsten Qualitäts- und Zuverlässigkeitsstandards einer Reihe kritischer Missionen und Anwendungen erfüllen. Nachdem sich unsere weltraumtauglichen gestapelten Kondensatoren der TCH-Serie im Mondrover Pragyaan bewährt haben, diskutieren wir mit der ISRO und anderen globalen Weltraumorganisationen über zukünftige Missionen und freuen uns darauf, unsere stolze Tradition fortzusetzen.“
Weitere Informationen zu den gestapelten oberflächenmontierbaren Tantalkondensatoren der TCH-Serie (TCHS) von KYOCERA AVX mit leitfähigen Polymerelektroden erhalten Sie, wenn Sie unten auf die Schaltfläche mit den Produktdetails klicken. Weitere Informationen zu KYOCERA AVX finden Sie unter https://www.kyocera-avx.com/, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, Twitter und Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.