AVX gibt den Abschluss der Fusion mit der Kyocera Corporation bekannt

FOUNTAIN INN, SC–(BUSINESS WIRE)–AVX Corporation (NYSE: AVX) („AVX“) gab heute den erfolgreichen Abschluss der zuvor angekündigten Übernahme durch Kyocera Corporation („Kyocera“) bekannt, nachdem Kyoceras Übernahmeangebot zum Kauf aller ausstehenden AVX-Stammaktien, die es noch nicht besaß, abgeschlossen wurde. Das Übernahmeangebot lief am 11. März 59 um 27:2020 Uhr (New Yorker Zeit) eine Minute aus und wurde nicht verlängert. Zum Ablauf des Übernahmeangebots wurden insgesamt 31,763,490.559 AVX-Stammaktien gemäß dem Übernahmeangebot gültig angeboten und nicht gültig zurückgezogen, was ungefähr 67.0 % der ausstehenden AVX-Stammaktien entspricht, die sich noch nicht im Besitz von Kyocera befinden. Darüber hinaus wurden „Benachrichtigungen über garantierte Lieferung“ für 2,548,489 AVX-Stammaktien zugestellt, was ungefähr 5.4 % der ausstehenden Aktien entspricht, die sich noch nicht im Besitz von Kyocera befinden. Alle gültig angebotenen und nicht gültig zurückgezogenen AVX-Stammaktien wurden von Kyocera gemäß den Bedingungen des Übernahmeangebots zur Zahlung angenommen.

Kyocera hat die Übernahme von AVX heute durch eine Fusion im zweiten Schritt einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Kyocera mit AVX gemäß Abschnitt 251(h) des Delaware General Corporation Law („DGCL“) abgeschlossen. Jede verbleibende Stammaktie von AVX, die nicht im Rahmen des Übernahmeangebots erworben wurde (mit Ausnahme von Aktien, die von AVX, Kyocera oder ihren jeweiligen Tochtergesellschaften oder von AVX-Aktionären gehalten werden, die ihre Bewertungsrechte gemäß Abschnitt 262 des DGCL ordnungsgemäß ausgeübt haben), wurde in das Recht umgewandelt, 21.75 US-Dollar in bar zu erhalten, netto an den Verkäufer in bar, ohne Zinsen und vorbehaltlich des Abzugs aller erforderlichen Quellensteuern, was dem gleichen Betrag pro Aktie entspricht, der im Rahmen des Übernahmeangebots gezahlt wurde. Infolge des Abschlusses der Fusion wurde der Handel mit Stammaktien von AVX an der New York Stock Exchange („NYSE“) vor der heutigen Markteröffnung eingestellt und sie werden nicht mehr zum Handel an der NYSE notiert sein.