Entmystifizierung von Antennensystemen für IoT und 5G

Entmystifizierung von Antennensystemen für IoT und 5G

 

Entmystifizierung von Antennensystemen für IoT und 5G
Dienstag, September 20, 2022 | 1:30 Uhr Eastern Time

5G ist ein weit gefasster Begriff, der die nächste Generation der drahtlosen Kommunikation beschreibt. Wie frühere drahtlose Generationen (z. B. 3G, 4G, LTE) unterstützt 5G die Anforderungen dieser vorherigen Generationen, erweitert und verbessert die Funktionen und bietet neue, unterstützende Funktionen für verschiedene Anwendungen und Märkte. Während die Standards 3G und 4G mit dem Hauptaugenmerk auf einer deutlichen Erhöhung der Datenrate entwickelt wurden, konzentriert sich der 5G-Standard für Sub-6GHz auf Latenzprobleme und massive Verbindungsprobleme, die mit der Entwicklung des IoT auftraten.

Dieses Webinar hilft den Teilnehmern, die Anforderungen an IoT- und 5G-Antennen zu verstehen und das richtige Antennensystem für ihre Produkte auszuwählen. Zu den wichtigsten Fragen, die in diesem Webinar beantwortet werden, gehören: Was sind 5G und IoT? Warum sollte IoT oder 5G anstelle von 4G in Betracht gezogen werden? Auf welche Hauptmerkmale muss bei der Produktentwicklung bei einem IoT- oder 5G-Antennensystem geachtet werden, um die Markteinführungszeit zu verkürzen?

JETZT REGISTRIEREN

Speaker

Carmen Redondo
Direktor, Global Marketing Antennas

Carmen Redondo verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Bereich Antennen und hat in verschiedenen Positionen von der Entwicklung über das Projektmanagement bis hin zur Geschäftsführung gearbeitet. Dank ihres technischen Hintergrunds unterstützt Carmen Kunden aktiv bei der Entwicklung von drahtlosen Geräten, um die Konnektivität in verschiedenen Anwendungen wie Automobil, Wi-Fi oder IoT zu verbessern.