Die beiden strategischen Partner haben gemeinsam die leistungsstarken Ultrabreitbandantennen (UWB) entwickelt, die in den neuen Smartphones Galaxy Note20 und Galaxy Z Fold2 verbaut sind. Ethertronics hat außerdem die Antennen für das Hauptkommunikationsband für die neuen Smartgeräte Galaxy und Galaxy Buds Live entworfen, entwickelt und geliefert.

FOUNTAIN INN, SC (26. August 2020) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von fortschrittlichen elektronischen Komponenten sowie Verbindungs-, Sensor-, Steuerungs- und Antennenlösungen, gab bekannt, dass sein AVX/Ethertronics Korea-Team die Entwicklung und Massenproduktion der ersten Ultrabreitband-Antennenlösungen (UWB) abgeschlossen hat. Diese sollen in Samsung Electronics Produkte. Im neuen Galaxy Note20-Serie, bestehend aus dem neuen 6.7" Galaxy Note20 5G, dem 6.9" Galaxy Note20 Ultra 5G und Galaxy Z-Falt2 Smartphones und wurde kürzlich auf der Virtuelles Event „Samsung Galaxy Unpacked“Die neuen Hochleistungs-UWB-Antennen sind das Ergebnis einer strategischen Partnerschaft und Zusammenarbeit mit Samsung und ermöglichen eine schnellere, effektivere und effizientere Kommunikation zwischen Geräten. Ethertronics Korea hat außerdem die Antennen für die wichtigsten Kommunikationsbänder – darunter LTE-, GPS- und Wi-Fi-Antennen – für die Produkte Galaxy Note20, Galaxy Z Fold2 und Galaxy Buds Live entworfen, entwickelt und die Massenproduktion abgeschlossen.
Hergestellt aus einem flexiblen Leiterplattenlaminat (FPC) mit Materialien mit niedriger Dielektrizitätskonstante (niedriger DK/DF), UWB-Antennen benötigen sehr wenig Strom, um große Datenmengen mit bis zu 8 Mbit pro Sekunde über Ultrabreitbandfrequenzen von 6.2 GHz–6.7 GHz und 7.7 GHz–8.2 GHz im Nahbereich von bis zu 10 m zu übertragen. Die effizienten neuen UMB-Antennen erkennen auch andere IoT-Geräte im Umkreis von 30 cm präzise und ermöglichen Benutzern von Galaxy Note20 und Galaxy Z Fold2 eine schnellere, effizientere und sicherere Kommunikation.
„Die neuen UWB-Antennen verleihen der neuesten Generation der Flaggschiff-Smartphones der Galaxy-Serie von Samsung die Fähigkeit, die Hochgeschwindigkeits- und Bandbreitenleistung zu liefern, die für die Unterstützung der heutigen Vielzahl vernetzter Anwendungen erforderlich ist, und gleichzeitig nur minimalen Strom zu verbrauchen, um die Akkulaufzeit weiter zu verlängern“, sagte Jeffrey Hilbert, Global Manager und Senior Director, AVX Antenna/Ethertronics. „Wir sind äußerst stolz darauf, ein strategischer Antennenpartner von Samsung zu sein und die Möglichkeit gehabt zu haben, sowohl an den ersten UWB-Antennen mitzuarbeiten, die in ihre bewährte Produktlinie integriert werden, als auch die Hauptantennen für das Kommunikationsband für ihr neues Galaxy Note20, Galaxy Z Fold2 und Galaxienknospen leben Produkte."
„Zum ersten Mal auf einem Galaxy-Gerät mit UWB wird Nearby Share auf dem Galaxy Note20 Ultra ein neues Niveau des schnellen und einfachen Teilens erreichen“, heißt es in einer Pressemitteilung von Samsung Electronics nach dem allerersten virtuellen Galaxy Unpacked-Event. „Indem Sie das Galaxy Note20 Ultra einfach auf andere mit UWB ausgestattete Galaxy-Geräte richten, listet Nearby Share automatisch die Personen auf, denen Sie gegenüberstehen, oben in Ihrem Freigabefenster. Zukünftige UWB-Funktionen werden Ihnen außerdem dabei helfen, Dinge mit Augmented Reality (AR)-Technologie genauer zu finden und Ihr Zuhause als digitalen Schlüssel zu öffnen.“
Weitere Informationen zum umfangreichen Portfolio von AVX/Ethertronics an standardmäßigen und kundenspezifischen Antennenprodukten finden Sie unter http://www.avx.com/products/antennas/ oder laden Sie die AVX/Ethertronics-AntennenauswahlhandbuchFür alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte www.avx.com, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, Twitter und Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.