Hochtemperaturkondensatoren steigern die Leistung auf 200 °C und mehr
Kondensatoren gehören zu den am häufigsten verwendeten passiven Komponenten in der Elektronik und werden daher in vielen Anwendungen in rauen Betriebsumgebungen eingesetzt. In bestimmten Anwendungen, wie z. B. in der Ölförderung, in Düsenflugzeugen, in der Kernenergieerzeugung und in anderen industriellen Anwendungen, sind diese Komponenten extrem hohen Temperaturen ausgesetzt, oft im Bereich von 180 °C bis 300 °C.
wie2power.com
März 2022
Klicken Sie hier, um mehr zu lesen