Die neue WLAN-Box 3 von Swisscom ist mit zehn maßgeschneiderten Hochleistungsantennen von KYOCERA AVX ausgestattet und bietet herausragende Tri-Band-Leistung im 10-GHz-, 2.4-GHz- und 5-GHz-Bereich in einem kompakten Formfaktor, der für die Erweiterung der WLAN-Reichweite in Wohnanwendungen optimiert ist.

FOUNTAIN INN, SC (29. September 2022) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller hochentwickelter elektronischer Komponenten, die darauf ausgelegt sind, technologische Innovationen voranzutreiben und eine bessere Zukunft zu schaffen, hat die maßgeschneiderten Hochleistungsantennen entworfen und entwickelt, die in der neuen WLAN-Box der dritten Generation von Swisscom, der WLAN-Box 3, implementiert sind. Diese kann als Repeater oder WLAN-Zugangspunkt eingesetzt werden, um die Wi-Fi-Abdeckung in Wohnanwendungen deutlich zu erweitern.
Swisscom ist das führende Telekommunikationsunternehmen der Schweiz und zugleich eines der führenden IT-Unternehmen sowie eines der nachhaltigsten und innovativsten. Unter dem Namen Fastweb ist das Unternehmen auch auf dem italienischen Markt vertreten.
Die neue WLAN-Box 3 von Swisscom ist ein innovatives IEEE 802.11ax Wi-Fi 6E-Gerät, das mit 10 maßgeschneiderten Hochleistungsantennen von KYOCERA AVX ausgestattet ist und hervorragende Tri-Band-Leistung bei 2.4 GHz, 5 GHz und 6 GHz in einem kompakten Formfaktor bietet. Die neue WLAN-Box 3 ist für den Einsatz als Repeater oder WLAN-Zugangspunkt in Heimnetzwerkanwendungen konzipiert, die in Einfamilienhäusern und großen oder mehrstöckigen Wohnungen installiert werden. Sie bietet Wi-Fi 6E-Leistung, um Kunden schnellere Gigabit-Datengeschwindigkeiten als je zuvor, eine erhöhte Stabilität der Datenübertragung und ein zufriedenstellenderes Erlebnis im vernetzten Zuhause zu bieten. Sie ermöglicht auch eine drahtlose Internetverbindung für Fernseher und kann zum Bilden von Mesh-Netzwerken für eine größere WLAN-Reichweite verwendet werden.
„Mit den maßgeschneiderten Hochleistungsantennen, die KYOCERA AVX für uns entworfen und entwickelt hat, konnten wir unsere zuverlässige WLAN-Box-Serie weiter optimieren“, sagte Marcel Burgherr, Head of Home Devices bei Swisscom. „Wir freuen uns sehr, unseren Kunden noch schnellere Gigabit-Datenraten und eine weiter verbesserte Übertragungsstabilität bieten zu können.“
„Die Integration von insgesamt zehn eingebetteten Antennen in die neue WLAN-Box 3 von Swisscom stellte aufgrund ihrer kompakten Bauform eine echte technische Herausforderung dar“, so Oliver Pajona, Chief Scientist bei KYOCERA AVX France. „Die Erfahrung, Innovationskraft und das Engagement unseres HF-Teams von KYOCERA AVX Europe halfen uns, viele Schwierigkeiten zu überwinden und Swisscom ein weiteres optimiertes Ergebnis zu liefern.“
„Wir sind sehr stolz darauf, dass wir dank der soliden Technologiepartnerschaft zwischen Swisscom und KYOCERA AVX den Wert der leistungsstarken drahtlosen Geräte von Swisscom noch weiter steigern konnten“, sagte Carmen Redondo, Director of Global Marketing Antennas bei KYOCERA AVX. „Wir investieren kontinuierlich in die Forschung, das Design und die Entwicklung innovativer drahtloser Technologien, die darauf ausgelegt sind, die nächste Generation hochmoderner drahtloser Lösungen auf der ganzen Welt zu ermöglichen.“
Weitere Informationen zu den globalen Antennendesign-, Integrations- und Testservices von KYOCERA AVX sowie zu den passiven und aktiven Antennen und Designtools finden Sie auf der KYOCERA AVX-Antennenseite. Weitere Informationen zu KYOCERA AVX finden Sie unter https://www.kyocera-avx.com/, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, Twitter und Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.
Über Swisscom
Swisscom ist der führende Telekomanbieter der Schweiz und eines der bedeutendsten IT-Unternehmen mit Sitz in Ittigen, nahe der Hauptstadt Bern. Die Tochtergesellschaft Fastweb hat eine starke Position auf dem italienischen Markt aufgebaut. Swisscom kennt keine Kompromisse bei der Erfüllung der Kundenbedürfnisse, konzentriert sich auf Service und Qualität und investiert massiv in die Netze der Zukunft. In der Schweiz bietet Swisscom Privatkunden ein umfassendes Angebot an TV-, Mobilfunk- und weiteren Diensten. Für Geschäftskunden umfasst das Portfolio Netzwerk-, Cloud- und ICT-Dienste. In Italien bietet Swisscom mit Fastweb eine Reihe von Breitband-, TV- und Mobilfunkdiensten für Privatkunden sowie ein umfassendes Portfolio an ICT-, Cloud- und Sicherheitsdiensten für Geschäftskunden. Swisscom befindet sich zu 51% im Besitz des Bundes, ist eines der nachhaltigsten und innovativsten Unternehmen der Schweiz und beschäftigt rund 19,000 Mitarbeitende.