Führende AVX-Technologie bei Filmkondensatoren
Geschrieben von: Masato Nishikiori
Abstract:
Mit dem Aufkommen von Kunststoffen Mitte des 20. Jahrhunderts wurde der Folienkondensator als technologischer Fortschritt gegenüber herkömmlichen papierbasierten Designs eingeführt. Folienkondensatoren verwenden einen dünnen Kunststofffilm als Dielektrikum, der mehrere Metallelektroden trennt. Die Elektroden werden entweder direkt auf den Film aufgebracht (Metallisierung) oder aus separaten Metallfolien hergestellt. Das Kunststoff-Metall-Sandwich wird auf eine Spule gewickelt und eine Anschlusskontaktschicht wird aufgebracht, um alle einzelnen Kondensatorschichten effektiv parallel zu verbinden.
TECHNISCHES PAPIER HERUNTERLADEN
Mit dem Aufkommen von Kunststoffen Mitte des 20. Jahrhunderts wurde der Folienkondensator als technologischer Fortschritt gegenüber herkömmlichen papierbasierten Designs eingeführt. Folienkondensatoren verwenden einen dünnen Kunststofffilm als Dielektrikum, der mehrere Metallelektroden trennt. Die Elektroden werden entweder direkt auf den Film aufgebracht (Metallisierung) oder aus separaten Metallfolien hergestellt. Das Kunststoff-Metall-Sandwich wird auf eine Spule gewickelt und eine Anschlusskontaktschicht wird aufgebracht, um alle einzelnen Kondensatorschichten effektiv parallel zu verbinden.