Kondensatoren mit niedriger Induktivität für Hochgeschwindigkeitsentkopplung
Geschrieben von: Robert Lu
Abstract:
Moderne integrierte Schaltkreise (ICs) verbrauchen aufgrund der Dichte der integrierten Schaltkreise und der extremen Betriebsgeschwindigkeit schnell schwankende Stromraten. Stromversorgungen müssen auf diese Änderungen des Laststroms reagieren und gleichzeitig eine konstante Betriebsspannung aufrechterhalten. Diese Aufgabe wird zunehmend schwieriger, da die Komplexität der Stromverteilungsnetze zunimmt und das Design der Leiterplatten (PCB) eine Optimierung der parasitären Induktivität und Kapazität erfordert. Daher muss jede Leistungsschwäche der Stromversorgung durch den allzu häufig verwendeten Entkopplungskondensator ausgeglichen werden. Wie in Abbildung 1 dargestellt, ist ein Entkopplungskondensator einfach eine zusätzliche parallele Kapazität, die eine stabile Spannung und Stromquelle bereitstellt, wenn die Hauptstromversorgung sich nicht schnell genug anpassen kann oder zu weit entfernt ist, um ordnungsgemäß zu funktionieren.
TECHNISCHES PAPIER HERUNTERLADEN
Moderne integrierte Schaltkreise (ICs) verbrauchen aufgrund der Dichte der integrierten Schaltkreise und der extremen Betriebsgeschwindigkeit schnell schwankende Stromraten. Stromversorgungen müssen auf diese Änderungen des Laststroms reagieren und gleichzeitig eine konstante Betriebsspannung aufrechterhalten. Diese Aufgabe wird zunehmend schwieriger, da die Komplexität der Stromverteilungsnetze zunimmt und das Design der Leiterplatten (PCB) eine Optimierung der parasitären Induktivität und Kapazität erfordert. Daher muss jede Leistungsschwäche der Stromversorgung durch den allzu häufig verwendeten Entkopplungskondensator ausgeglichen werden. Wie in Abbildung 1 dargestellt, ist ein Entkopplungskondensator einfach eine zusätzliche parallele Kapazität, die eine stabile Spannung und Stromquelle bereitstellt, wenn die Hauptstromversorgung sich nicht schnell genug anpassen kann oder zu weit entfernt ist, um ordnungsgemäß zu funktionieren.