AVX führt neue interaktive 3D-Verbindungsanwendung ein

Die neue interaktive 3D-Verbindungsanwendung ist auf der AVX-Website verfügbar und bietet Benutzern mehrere verschiedene intuitive Möglichkeiten, auf eine umfassende und visuell ansprechende Suite von Produktinformationen zuzugreifen. Dazu gehören Anwendungsbeispiele aus sieben Marktsegmenten, interaktive, animierte und kommentierte digitale 3D-Produktrenderings sowie relevante Produktseiten, Datenblätter und Kataloge.

FOUNTAIN INN, SC (14. Juli 2021) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von fortschrittlichen elektronischen Komponenten und Verbindungs-, Sensor-, Steuerungs- und Antennenlösungen, hat eine neue interaktive 3D-Verbindungsanwendung auf den Markt gebracht. Die neue Anwendung ist auf der AVX-Website verfügbar und kann über Computer, Tablet oder Smartphone aufgerufen werden. Interaktive 3D-Verbindungsanwendung bietet Benutzern mehrere verschiedene intuitive Möglichkeiten, auf eine umfassende und visuell ansprechende Suite von Produktinformationen für eine umfangreiche Auswahl des bewährten Portfolios an Board-to-Board-, Wire-to-Board- und Wire-to-Wire-Steckverbindern zuzugreifen, einschließlich Anwendungsbeispielen aus sieben Marktsegmenten, interaktiven, animierten und kommentierten digitalen 3D-Produktdarstellungen sowie relevanten Produktseiten, Datenblättern und Katalogen.

Die neue interaktive 3D-Verbindungsanwendung wird als digital dargestellter Krankenhauskomplex präsentiert, den die Benutzer problemlos drehen, skalieren und den Winkel anpassen können. Sie bietet drei primäre Navigationstools: ein farbkodiertes Marktsegmentmenü am unteren Rand des Anwendungsfensters, beschriftete Schnappschüsse mehrerer unterschiedlicher digitaler Innenräume des Krankenhauses und ein erweiterbares Menü, das nach Verbindungsart geordnet und über das Menüsymbol in der oberen rechten Ecke des Anwendungsfensters zugänglich ist.

Jede der sieben Marktsegmentschaltflächen im farbcodierten Navigationsmenü – Beleuchtung, Industrielle Handgeräte, Smart Grid, Geschäftshäuser, Transport, Medizin sowie Industrielle Maschinen und Steuerungen – entspricht einem farbigen Punkt auf dem digital dargestellten Krankenhaus, um einen visuellen Kontext bereitzustellen. Wenn Sie mit der Maus über eine Auswahl fahren (z. B. Industrielle Handgeräte), werden Anwendungsbeispiele (z. B. Terminals, Scanner, Computer, Datenrekorder und Barcode-Lesegeräte) auf dem Bildschirm eingeblendet. Durch Klicken auf die Schaltfläche eines Marktsegments wird der entsprechende Punkt auf dem Krankenhausbild isoliert. Durch Klicken auf diesen Punkt wird ein Popup-Menü geöffnet, das eine umfassende Liste von AVX Interconnect-Produkten enthält, die für Anwendungen innerhalb des ausgewählten Marktsegments geeignet sind. Außerdem sind direkte Links zur speziellen AVX-Produktseite und zu einer kommentierten 3D-Produktanimation* für jedes Produkt (*falls eine verfügbar ist) sowie ein Sortiertool enthalten, mit dem Benutzer die umfassende Liste anhand von bis zu fünf definierenden Merkmalen eingrenzen können: Verbindungsstil (d. h. Platine-zu-Platine, Kabel-zu-Platine oder Kabel-zu-Kabel), Verbindungstechnologie (z. B. Kartenrand, Kompression oder IDC), Konfigurationstyp (z. B. vertikal, horizontal, Anschlussdose oder Durchgangskabel), Verbindungsformat (d. h. vollständiger Stecker oder STRIPT-Kontakt) und Nennstrom (z. B. bis zu 3 A, 6 A, 10 A oder 20 A).

Durch Klicken auf einen der sechs beschrifteten Innenaufnahmen, die auf dem interaktiven 3D-Krankenhausbild erscheinen – Intensivstation, Operationssaal, Computertomographie, Rezeption, Krankenzimmer und Serverraum – können Benutzer die ausgewählten Innenräume virtuell betreten und durch sie navigieren. Dort sehen sie dieselben farbcodierten Marktsegmentpunkte, die auch auf der Außenseite des Krankenhauses bei bestimmten Anwendungsbeispielen verwendet werden (z. B. Einbauleuchten, Notausgangsschilder, Überwachungskameras sowie Aufzugskabinen und -steuerungen). Durch Klicken auf einen dieser Punkte wird auch das entsprechende Popup-Menü für das ausgewählte Marktsegment geöffnet und Benutzern wird dieselbe umfassende Liste potenziell geeigneter AVX Interconnect-Produkte, Sortierwerkzeuge zum Eingrenzen der Auswahl sowie direkte Links zu Produktseiten und 3D-Produktanimationen für weitere Informationen angezeigt.

Wenn Sie schließlich auf das Menüsymbol in der oberen rechten Ecke des Anwendungsfensters klicken, wird ein erweiterbares Menü angezeigt, das nach Verbindungsart (Platine-zu-Platine, Kabel-zu-Platine und Kabel-zu-Kabel) organisiert ist und direkte Links zu interaktiven, animierten und kommentierten digitalen 3D-Produktdarstellungen enthält, die als Videos oder schrittweise Szenenverläufe angesehen werden können, sodass Benutzer die verschiedenen 3D-Produktbilder und eingebetteten Kommentare (auf den entsprechenden Folien mit anklickbaren blauen Punkten dargestellt) in ihrem eigenen Tempo betrachten können. Jedes 3D-Produktbild kann gedreht, in der Größe geändert und aus jedem Winkel betrachtet werden, genau wie das Bild des Krankenhauskomplexes, das Benutzer über die Auswahl „3D-Karte“ in diesem erweiterbaren Menü schnell erneut aufrufen können, und jede Folie mit Video- und Szenenverläufen enthält auch direkte Links sowohl zur dedizierten Produktseite als auch zum Produktkatalog für das abgebildete Produkt in der unteren linken Ecke des Anwendungsfensters.

„Unsere neue interaktive 3D-Verbindungsanwendung bietet Benutzern einen beispiellos einfachen Zugriff auf eine umfassende und visuell ansprechende Suite detaillierter und interaktiver Produktinformationen für eine große Auswahl unseres umfangreichen Portfolios an fachmännisch entwickelten, bewährten und praxiserprobten Board-to-Board-, Wire-to-Board- und Wire-to-Wire-Steckverbindern, die für den Einsatz in Anwendungen in den Bereichen Medizin, Transport, Beleuchtung, Smart Grid, Gewerbebau sowie Industriemaschinen, Geräte und Steuerungen optimiert sind“, sagte Ara Zadoorian, Produktmarketingmanager bei AVX Interconnect. „Dank unserer neuen interaktiven 3D-Verbindungsanwendung können AVX Interconnect-Produkte, die ideal für einen bestimmten Anwendungsbereich geeignet sind, schnell und einfach gefunden, Suchergebnisse mithilfe von bis zu fünf verschiedenen Produktparametern eingegrenzt, interaktive und kommentierte digitale 3D-Produktdarstellungen verwendet und auf relevante Produktseiten, Datenblätter und Kataloge zugegriffen werden. Damit ist unsere neue interaktive XNUMXD-Verbindungsanwendung auch ein effektives Tool für virtuelle Messen und Ausstellungen und andere Gelegenheiten, bei denen es nicht möglich ist, Kunden persönlich zu treffen.“

Für weitere Informationen zur neuen interaktiven 3D-Verbindungsanwendung von AVX klicken Sie bitte auf die Schaltflächen unten. Für alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte Contact Us, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, Folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und Instagram, Like uns auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.