Optimierung der Antennenleistung durch den Einsatz von Kondensatoren mit hoher Güte und enger Toleranz
Verfasst von: Ron Demcko
Abstract:
Die Antennenanpassung ist ein wichtiger Aspekt jedes HF-Systems. Traditionell betrachtet erhöht eine richtig konzipierte und angepasste Antenne die Reichweite des drahtlosen Produkts. Gut angepasste Antennen können mehr Leistung vom Funkgerät übertragen – und somit über größere Entfernungen übertragen. Ebenso ermöglicht eine gut angepasste Antenne die maximale Energieübertragung von der Empfangsantenne zum Empfänger-Frontend. Dadurch werden bessere Empfangseigenschaften für das System erreicht.
Die Verwendung eines Kondensators kann jedoch auch große Auswirkungen auf die physikalische Größe einer Antenne haben. Wenn das Ziel eine kompakte, integrierte Antenne ist, kann die Verwendung eines kapazitiven „Zylinders“ auf einer planaren invertierten F-Antenne die Antennengröße um 30 % oder mehr reduzieren. Strahlungsmuster und Wirkungsgrade können durch diese Anpassung optimiert werden. Darüber hinaus kann die Verwendung eines kapazitiven „Zylinders“ eine Antenne anpassen, die sogar kleiner ist als eine ideale invertierte F-Größe für das betreffende Band. In diesem Fall kann der Kondensator sowohl eine reduzierte Antennengröße als auch eine Systemoptimierung ermöglichen. Bei der Auswahl des besten Kondensators für jede Art von Antennenanpassungs-/Ladeanwendung muss sorgfältig vorgegangen werden.
Es gibt eine Klasse von Dünnschichtkondensatoren mit hohem Q-Faktor und kleiner Größe, die die Auswahl unendlicher Kapazitätswerte und eine anspruchsvolle Leistung von Charge zu Charge ermöglichen. Diese Leistungsmerkmale bieten Entwicklern eine attraktive Option zur Antennenoptimierung und -anpassung.
WEISSPAPIER HERUNTERLADEN
Die Antennenanpassung ist ein wichtiger Aspekt jedes HF-Systems. Traditionell betrachtet erhöht eine richtig konzipierte und angepasste Antenne die Reichweite des drahtlosen Produkts. Gut angepasste Antennen können mehr Leistung vom Funkgerät übertragen – und somit über größere Entfernungen übertragen. Ebenso ermöglicht eine gut angepasste Antenne die maximale Energieübertragung von der Empfangsantenne zum Empfänger-Frontend. Dadurch werden bessere Empfangseigenschaften für das System erreicht.
Die Verwendung eines Kondensators kann jedoch auch große Auswirkungen auf die physikalische Größe einer Antenne haben. Wenn das Ziel eine kompakte, integrierte Antenne ist, kann die Verwendung eines kapazitiven „Zylinders“ auf einer planaren invertierten F-Antenne die Antennengröße um 30 % oder mehr reduzieren. Strahlungsmuster und Wirkungsgrade können durch diese Anpassung optimiert werden. Darüber hinaus kann die Verwendung eines kapazitiven „Zylinders“ eine Antenne anpassen, die sogar kleiner ist als eine ideale invertierte F-Größe für das betreffende Band. In diesem Fall kann der Kondensator sowohl eine reduzierte Antennengröße als auch eine Systemoptimierung ermöglichen. Bei der Auswahl des besten Kondensators für jede Art von Antennenanpassungs-/Ladeanwendung muss sorgfältig vorgegangen werden.
Es gibt eine Klasse von Dünnschichtkondensatoren mit hohem Q-Faktor und kleiner Größe, die die Auswahl unendlicher Kapazitätswerte und eine anspruchsvolle Leistung von Charge zu Charge ermöglichen. Diese Leistungsmerkmale bieten Entwicklern eine attraktive Option zur Antennenoptimierung und -anpassung.