Zuverlässigkeitsmanagement von Tantalkondensatoren
Geschrieben von: Chris Reynolds
Abstract:
Tantalkondensatoren können in stationären Anwendungen eine hohe Zuverlässigkeit erreichen. Tantalkondensatoren haben eine sehr stabile Kapazität und frequenzabhängige Eigenschaften. Kurzschlüsse sind eine geringe, aber nicht zu vernachlässigende Ausfallart. Aus diesem Grund bedeutet Zuverlässigkeitsmanagement von Tantalchips die effektive Kontrolle der S/C-Ausfallart, nicht zuletzt, weil diese Art nicht durch den Einsatz von Redundanzschaltungen usw. umgangen werden kann.
TECHNISCHES PAPIER HERUNTERLADEN
Tantalkondensatoren können in stationären Anwendungen eine hohe Zuverlässigkeit erreichen. Tantalkondensatoren haben eine sehr stabile Kapazität und frequenzabhängige Eigenschaften. Kurzschlüsse sind eine geringe, aber nicht zu vernachlässigende Ausfallart. Aus diesem Grund bedeutet Zuverlässigkeitsmanagement von Tantalchips die effektive Kontrolle der S/C-Ausfallart, nicht zuletzt, weil diese Art nicht durch den Einsatz von Redundanzschaltungen usw. umgangen werden kann.