TA-Kondensatoren mit leitfähigem Polymer, robust gegenüber bleifreiem Prozess

TA-Kondensatoren mit leitfähigem Polymer, robust gegenüber bleifreiem Prozess
Geschrieben von: Z. Sita | M. Biler
Abstract:
Tantalkondensatoren mit Kathoden aus leitfähigem Polymer haben sich als Komponenten mit niedrigem ESR und reduzierter Zündung auf dem Markt etabliert. Kathoden aus leitfähigem Polymer sind jedoch bei mehreren thermischen Behandlungen mit hohen Temperaturen, wie z. B. bleifreiem Löten, instabil, da sie im Vergleich zu Mangandioxid nur eine begrenzte Selbstheilungsfähigkeit und geringere thermische und mechanische Festigkeit aufweisen. Dadurch sind Kondensatoren mit Kathoden aus leitfähigem Polymer empfindlicher gegenüber thermomechanischen Spannungen, die während des Lötens auftreten, und gegenüber negativen Einflüssen der Lagerbedingungen nach dem Entfernen aus der Schutzverpackung vor dem Löten. In diesem Dokument werden Methoden beschrieben, mit denen die Robustheit solcher Kondensatoren mit bleifreien Prozessen ohne negative Auswirkungen auf den ESR verbessert werden kann. Die vorgestellten Verfahren verbessern die Stabilität und Zuverlässigkeit von Tantalkondensatoren mit Kathoden aus leitfähigem Polymer und machen sie vergleichbar mit Kondensatoren, die ein Gegenelektrodensystem aus Mangandioxid enthalten.
TECHNISCHES PAPIER HERUNTERLADEN