Abstract:
Im Laufe der Jahre wurden Keramikkondensatoren in vielen Anwendungen austauschbar mit Tantalkondensatoren verwendet, wobei Keramik der Klasse II die einzige elektrostatische Technologie ist, mit der die hohen Kapazitätswerte erreicht werden können, die typischerweise mit Elektrolytkondensatoren verbunden sind. Aufgrund des Mangels an MLCCs sind wir derzeit jedoch an einem Punkt angelangt, an dem Entwickler Elektrolytkondensatoren für Anwendungen überdenken, die in den letzten Jahren auf Keramik der Klasse II umgestiegen waren.
Die Migration von Schaltungsdesigns von MLCCs zu Tantal-Elektrolytkondensatoren erfordert jedoch ein Verständnis mehrerer Aspekte, die sich auf die Leistung dieser unterschiedlichen Kondensatortypen in der beabsichtigten Anwendung auswirken. In diesem Artikel werden die wichtigsten Parameter erörtert, die diese beiden Kondensatorkategorien in den verschiedenen Rollen unterscheiden, die sie in Stromversorgungsanwendungen spielen (Bypass, Filterung, Entkopplung, Bulk-Hold-Up und Impulsleistung). Er beschreibt nicht nur die Palette der parametrischen Werte, Eigenschaften und Optionen im Zusammenhang mit MLCCs und Tantal-Elektrolytkondensatoren, sondern auch die zugrunde liegenden Unterschiede in der Gerätekonstruktion und den Materialeigenschaften, die für die Unterschiede in der Geräteleistung und -fähigkeit verantwortlich sind.
Die Diskussion über Elektrolytkondensatoren umfasst sowohl Tantal- als auch Nioboxidtypen und die Unterschiede zwischen diesen beiden Materialsystemen werden erläutert. Neben Erläuterungen zur Gerätephysik und -chemie werden hier auch Einzelheiten zu Kondensatorverpackungsformaten und Kondensatormodellierung bereitgestellt. All diese Informationen sollen Entwicklern dabei helfen, die Eignung von Elektrolytkondensatoren als Ersatz für MLCCs in der Stromversorgung und anderen Anwendungen mit hoher Kapazität zu beurteilen.
Veröffentlichung:
Wie2Power.com
Veröffentlicht am:
Februar 2019
Artikel Link:
http://www.how2power.com/pdf_view.php?url=/newsletters/1902/articles/H2PToday1902_design_AVX.pdf