Der Accu-L-Mehrschichtinduktor für Hochfrequenzanwendungen

Der Accu-L-Mehrschichtinduktor für Hochfrequenzanwendungen
Geschrieben von: Barry N. Breen | Chaim Goldberger | Leonid Talalawski
Abstract:
Die Telekommunikationsbranche befindet sich derzeit im Wandel. Die Miniaturisierung elektronischer Schaltkreise und die Verwendung höherer Frequenzen in Funkkommunikationssystemen wie Mobiltelefonen, PCN und GPS stellen neue Anforderungen an passive Komponenten. Hochfrequenzinduktoren konnten mit dieser Nachfrage nicht Schritt halten. AVX hat auf diese Anforderungen reagiert und einen Miniatur-Hochfrequenz-SMD-Induktor (0805) auf Basis der Dünnschichttechnologie auf den Markt gebracht.

In diesem Artikel werden die grundlegenden Konzepte von Hochfrequenzinduktoren vorgestellt und erläutert, wie solche Induktoren mit niedrigem Wert gemessen und charakterisiert werden. Auch hier besteht eine Lücke zwischen dem Bedarf des Hochfrequenzentwicklers an immer engeren Toleranzen und der Fähigkeit handelsüblicher Testgeräte, hochgenaue Messungen zu ermöglichen.

TECHNISCHES PAPIER HERUNTERLADEN