Die Geschichte der Schneidklemmtechnik
Geschrieben von: Hank Merkle
Abstract:
Die Notwendigkeit, Metallteile physisch miteinander zu verbinden, besteht schon seit Tausenden von Jahren. Im modernen Zeitalter der Elektronik wird die Anforderung einer physischen Verbindung noch durch die Notwendigkeit eines elektrischen Pfads mit geringem Widerstand verschärft. In beiden Fällen hat sich das Lötverfahren als hervorragende und bewährte Lösung erwiesen, deren Nachweise bis ins Jahr 4,000 v. Chr. zurückreichen. Beim Löten zweier Metallkomponenten wird die Verbindung erhitzt und ein Füllmetall mit einem niedrigeren Schmelzpunkt als die einzelnen Teile aufgetragen, um die Verbindung herzustellen.
TECHNISCHES PAPIER HERUNTERLADEN
Die Notwendigkeit, Metallteile physisch miteinander zu verbinden, besteht schon seit Tausenden von Jahren. Im modernen Zeitalter der Elektronik wird die Anforderung einer physischen Verbindung noch durch die Notwendigkeit eines elektrischen Pfads mit geringem Widerstand verschärft. In beiden Fällen hat sich das Lötverfahren als hervorragende und bewährte Lösung erwiesen, deren Nachweise bis ins Jahr 4,000 v. Chr. zurückreichen. Beim Löten zweier Metallkomponenten wird die Verbindung erhitzt und ein Füllmetall mit einem niedrigeren Schmelzpunkt als die einzelnen Teile aufgetragen, um die Verbindung herzustellen.