Dünnschicht-Passivbauelemente in HF-/Mikrowellen-Schaltungen

Dünnschicht-Passivbauelemente in HF-/Mikrowellen-Schaltungen
Verfasst von: Ron Demcko
Abstract:
Bis vor kurzem basierten die meisten Mikrowellenkondensatoren auf der Technologie der gebrannten Mehrschichtkeramik. Bei diesem Verfahren werden Schichten aus hochleitfähigen Elektrodenmetalllegierungen mit verlustarmen Keramikdielektrika in Mehrschichtanordnung übereinander gelegt, bis die Zielkapazität erreicht ist. Der resultierende Stapel wird dann in einem Hochtemperatur-Brennverfahren zu einer monolithischen Struktur gesintert. Dieses Verfahren erfüllt weiterhin zufriedenstellend den Bedarf an Hochleistungskondensatoren zusätzlich zu dem an HF-Kondensatoren mit größerem Wert…
TECHNISCHES PAPIER HERUNTERLADEN