Mit 2,700 PV-Modulen, die voraussichtlich eine jährliche Leistung von 1.3 GWh Strom erzeugen, bietet das neue Solarenergie-Parkdach am AVX-Hauptsitz erhebliche Kosteneinsparungen und Vorteile für die Umwelt.

FOUNTAIN INN, SC (12. Februar 2019) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von fortschrittlichen elektronischen Komponenten und Verbindungs-, Sensor-, Steuerungs- und Antennenlösungen,
hat vor kurzem an seinem Firmensitz in Fountain Inn, South Carolina, eine 908 kW starke Solarparküberdachung installiert. Die Anlage besteht aus 2,700 PV-Modulen und hat eine geplante jährliche Leistung von 1.3 GWh sauberer, grüner Energie, was der Energiemenge entspricht, die durch die Verbrennung von mehr als einer Million Pfund Kohle erzeugt wird. Die neue Solarparküberdachung wird AVX finanzielle Einsparungen bei den Energiekosten ermöglichen und außerdem dazu beitragen, die Kohlenstoffemissionen des Unternehmens auszugleichen. Dies unterstützt die aktiven, unternehmensweiten Bemühungen zur Förderung einer größeren ökologischen Nachhaltigkeit, zu denen auch Erhaltung und Recycling gehören.
Bitte akzeptieren Sie YouTube-Cookies, um dieses Video abzuspielen. Wenn Sie dies akzeptieren, greifen Sie auf Inhalte von YouTube zu, einem Dienst, der von einem externen Drittanbieter bereitgestellt wird.
Wenn Sie diesen Hinweis akzeptieren, wird Ihre Auswahl gespeichert und die Seite wird aktualisiert.
Das Solardach besteht aus zehn doppelten freitragenden monokristallinen architektonischen Solaranlagen, die den Mitarbeiterparkplatz überdachen und den Mitarbeitern viele schattige Plätze bieten, die vor der sengenden Sonne des Südens geschützt sind. Es wird erwartet, dass es bis zum Ende des Frühlings fast 10 kWh und bis Ende 150,00 etwa 1.3 GWh Strom erzeugen wird. Die grüne Energie wird verwendet, um den täglichen Energieverbrauch der Firmenzentrale zu subventionieren und wird auch dazu beitragen, die Stromkosten des Unternehmens zu senken, da sie höhere Wirkungsgrade und mehr Leistung bietet als polykristalline Solarmodule.
„Für uns war die Entscheidung, auf dem Mitarbeiterparkplatz unserer Unternehmenszentrale ein Solardach zu installieren, sowohl finanziell als auch ökologisch vorteilhaft“, sagte Michael Maich, leitender Projektingenieur bei AVX. „Dieser jüngste Schritt zur Reduzierung unseres globalen ökologischen Fußabdrucks war auch eine attraktive Alternative zur Installation herkömmlicher Solarmodule auf Dächern oder auf dem Boden, da er sowohl saubere, nachhaltige Energie erzeugt als auch eine Fülle von schattigen Parkplätzen bietet.“
In Verbindung mit der Installation des neuen Solardachs, die Anfang des Monats von Hannah Solar, einem in Atlanta ansässigen Full-Service-Solarintegrator, fertiggestellt wurde, installiert AVX auch mehrere Ladestationen für Elektrofahrzeuge, die Solarenergie zum Aufladen der Fahrzeuge der Mitarbeiter nutzen.
Weitere Informationen zu AVX finden Sie unter www.avx.com. anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn , Twitter, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.