AVX kündigt Solutions for Hope Pilot an

Die erste Lieferung des Due-Diligence-Options-Pilotprojekts von 3T wurde kürzlich vom Conflict-Free Smelter Program geprüft und für vollständig konform erklärt. Dies ist ein wichtiger erster Meilenstein bei der Prüfung der Einsatzbereitschaft dieser Systeme für den kommerziellen Einsatz.

Fountain Inn, SC (16. November 2016) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von passiven Komponenten und Verbindungslösungen sowie der weltweit führende Lieferant von Tantalkondensatoren, kündigt eine Lösungen für Hoffnung Pilotprojekt zur Erprobung neuer Optionen für die verantwortungsvolle Beschaffung von Zinn, Tantal und Wolfram (die 3Ts) aus Ruanda. Die Initiative, die als 3Ts Due Diligence Options Pilot bezeichnet wird, evaluiert zwei neue Due-Diligence-Optionen: einen neuen, Cloud-basierten Due-Diligence-Prozess, der von der Besseres Beschaffungsprogramm (BSP) in Kombination mit AVXs innovativem Geological Passporting Chain of Custody-System. Das BSP-Tool verwendet eine proprietäre Telefon-App, um elektronische Echtzeitüberwachung, Chain of Custody-Verfolgung und Problemberichterstattung zu ermöglichen und bietet einen viel schnelleren Datenzugriff als bestehende Systeme. Das Geological Passporting-System von AVX bestimmt die mineralogischen, geochemischen und geochronologischen Eigenschaften des Erzes in jeder Mine, was dazu beitragen soll, die Herkunft zu bestätigen, Schmuggel einzudämmen und die Kosten von Due-Diligence-Prozessen zu senken.

In Zusammenarbeit mit der Solutions for Hope-Plattform hat AVX eine Reihe wichtiger Lieferanten bestimmt – darunter eine Reihe von Minen, die von BSP unterstützt werden, den Exporteur Rwanda Pure Water und den Verarbeiter Global Advanced Metals – um eine geschlossene Versorgungsleitung für die Prüfung der beiden neuen 3Ts-Due-Diligence-Optionen zu schaffen. Außerdem hat AVX Stakeholder aus der Zivilgesellschaft, Regierung und Industrie eingebunden, um während des gesamten Bewertungsprozesses Transparenz und Wissensaustausch zu fördern.

Die erste Lieferung, bei der das 3Ts Due Diligence Options Pilot-Programm zum Einsatz kam, wurde im August dieses Jahres von Global Advanced Metals empfangen und war eine der Tantallieferungen, die im jüngsten unabhängigen Audit der Schmelzhütte durch Dritte bewertet wurden. Das Audit wurde von der Konfliktfreies Schmelzprogramm (CFSP) und stellte fest, dass die Schmelzanlage sämtlichen CFSP-Protokollen entspricht. Dies ist ein entscheidender erster Meilenstein bei der Prüfung der Bereitschaft dieser Systeme für den kommerziellen Einsatz.

„In Verbindung mit den Sorgfaltspflichten der Unternehmen selbst sollte ein alternatives Sicherungssystem in Ruanda dazu beitragen, die Lieferketten transparenter zu machen und eine rechtzeitige Meldung und Nachverfolgung von Vorfällen zu fördern“, sagte Sophia Pickles, leitende Aktivistin bei Global Witness. „Bei ordnungsgemäßer Umsetzung können diese Systeme Verbesserungen vorantreiben und die Chancen für Bergbaugemeinden erhöhen, während sie gleichzeitig zu einer strengen Sorgfaltspflicht für vor- und nachgelagerte Unternehmen beitragen.“

"The Konfliktfreie Beschaffungsinitiative (CFSI) unterstützt die Entwicklung und Verbesserung von Upstream-Tools, -Systemen und -Ressourcen, die den Akteuren der Lieferkette helfen, verantwortungsvoll produzierte Mineralien zu erhalten und zur kontinuierlichen Verbesserung sowohl ihrer Lieferketten als auch der von ihnen verwendeten Systeme beizutragen, was im Einklang mit der OECD-Leitfaden zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht für verantwortungsvolle Beschaffung aus Konflikt- und Hochrisikogebieten“, sagte Leah Butler, Programmdirektorin des CFSI.

„Ziel dieses Pilotprojekts ist es, risikoskalierbare Systeme mit Kostenstrukturen zu entwickeln, die eine übermäßige Belastung der Upstream-Partner vermeiden“, sagte Willing King, Senior Vice President bei AVX. „Das Endziel besteht darin, dabei international anerkannte Richtlinien und Standards für Due Diligence einzuhalten und die Datenverwaltungs- und Berichtsfunktionen auf dem neuesten Stand der Technik sowie den Erwartungen von Unternehmen, Regierungen und der Zivilgesellschaft zu halten.“

„Better Sourcing ist stolz darauf, Seite an Seite mit Solutions for Hope zu arbeiten, um den ersten konfliktfreien Export aus Ruanda zu liefern, mit Echtzeit-Berichterstattung über Vorfälle mithilfe unserer einzigartigen Cloud-basierten Software“, sagte Benjamin Clair, Geschäftsführer von BSP. „Unsere Partnerschaft mit SfH, der ruandischen Regierung und lokalen Unternehmen soll lokalen Kleinbergbaubetrieben echte Vorteile bieten.“

Laut Gesetz müssen US-Unternehmen die Verwendung bestimmter Mineralien, darunter Tantal, in ihren Produkten offenlegen und die Verfahren beschreiben, mit denen sie sicherstellen, dass sie mit dem Kauf dieser Mineralien nicht die illegalen bewaffneten Gruppen in der Demokratischen Republik Kongo (DR Kongo) und den angrenzenden Ländern finanzieren, da diese eine ernsthafte Bedrohung für die Existenzgrundlage Tausender Kleinbergleute in der DR Kongo und Ruanda sowie für die wirtschaftliche Stabilität der gesamten Region darstellen. Bemühungen wie die, die im Rahmen des 3Ts Due Diligence Options Pilot getestet werden, sowie andere Initiativen, die von Solutions for Hope, AVX, dem Better Sourcing Program, der Conflict-Free Sourcing Initiative und ähnlichen Organisationen unterstützt werden, arbeiten aktiv daran, wirksame Lösungen zur Bekämpfung dieser Probleme durch Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bereitzustellen.

Solutions for Hope wird mit den Interessenvertretern zusammenarbeiten, um das 3Ts Due Diligence Options Pilotprojekt auszuwerten, wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen und das Programm letztendlich zu verbessern und zu erweitern.

Weitere Informationen zu Solutions for Hope finden Sie unter http://solutions-network.org/site-solutionsforhope/ oder kontaktieren Sie Taylor Kennedy unter [E-Mail geschützt] Weitere Informationen zu AVX finden Sie unter www.avx.com, kontaktieren Sie Rick Gould unter [E-Mail geschützt] , rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.

# # #

Über Solutions for Hope
Solutions for Hope ist eine Plattform, die Unternehmen, zivilgesellschaftliche Organisationen und Regierungen dabei unterstützt, gemeinsam verantwortungsvoll Mineralien aus Konfliktregionen zu beziehen, in denen der Marktzugang durch undurchsichtige Lieferketten eingeschränkt ist. Das Programm verwaltet die Risiken für die teilnehmenden Unternehmen und bietet Anerkennung für die Teilnahme. Die unabhängige NGO ENTSCHLOSSENHEIT fungiert als Sekretariat für Solutions for Hope und wird das Feedback und Engagement der Stakeholder fördern. Weitere Informationen erhalten Sie von Taylor Kennedy unter [E-Mail geschützt] .